This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电源引线过长,寄生参数可能导致振荡



电源的VCC引脚,由于端子较远,VCC走线过长,寄生电感导致的电路振荡现象;增加储能电容之后,这个情况可能不会出现;

简单理解就是,在负载需要瞬态变化的电流时,引线电感不能提供,而有储能电容提供;

如果再考虑的话,就是加入电容相当于减小电源内阻,那么此时L和C组成的振荡形式是怎样的,串联谐振还是并联谐振?请各位前辈帮忙解答下,如果前面理解有错误,还请帮忙指正。

谢谢!