This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1120EVM: 数据转换器论坛

Part Number: ADS1120EVM
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

我在使用3线RTD搭配使用ADS1120EVM,我想使用外部参考。将R3位置贴了1.5K。IDAC我也设置了500ua。为什么软件ADCpro上还需要我去填写Vref=1.5V?

这个Vref不是在设定IDAC的时候已经固定了吗?这个不应该是芯片自己去读取和运算吗?我改动ADCpro上Vref的数字,软件读取的数据也会随之改动。那我在R3贴电阻还有什么用?

是不是   使用ADCpro搭配开发板,在配置外部参考时读取的参数  和    实际芯片使用的时候配置外部参考读取的参数  是不一样的?

如果我想在使用ADCpro的情况下,读取实际芯片使用的时候配置外部参考读取的参数 ,请问该怎么做?