Part Number: ADS1120EVM
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO
我在使用3线RTD搭配使用ADS1120EVM,我想使用外部参考。将R3位置贴了1.5K。IDAC我也设置了500ua。为什么软件ADCpro上还需要我去填写Vref=1.5V?
这个Vref不是在设定IDAC的时候已经固定了吗?这个不应该是芯片自己去读取和运算吗?我改动ADCpro上Vref的数字,软件读取的数据也会随之改动。那我在R3贴电阻还有什么用?



是不是 使用ADCpro搭配开发板,在配置外部参考时读取的参数 和 实际芯片使用的时候配置外部参考读取的参数 是不一样的?
如果我想在使用ADCpro的情况下,读取实际芯片使用的时候配置外部参考读取的参数 ,请问该怎么做?