This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:关于对CDCE706的runt clk引用影响

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623200/cdce706-about-runt-clk-reference-influence-to-cdce706

部件号:CDCE706

尊敬的支持团队:

在客户的系统中,可能会有一些参考 CDCE706的运行clk,请帮助评估对706的影响,客户需要 决定是否使用它。  

1.它是否会失去锁定?

2.如果是, 是否仍有输出?

3.如果仍有输出,相位噪音又如何?  我们是否有一些测试数据?  

runt clk波形可能是:丢失多个周期,  更改占空比,更改振幅 等...如下所示,绿色曲线是runt clk,抖动约为2ns:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    设备是否失去锁定取决于收缩波形超出规格的范围。 如果输入超出数据表规格,我们无法保证设备将保持锁定。

    由于CDCE706不支持输出静音/没有锁定检测功能,因此仍会有输出时钟,因为VCO仍在运行。 但是,由于VCO未锁定,因此将释放运行,并且不会定义输出频率。 因此,相位噪声也不会被定义。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,
    感谢您的回复!
    对于D/s规格,您是指频率,TR/TF,占空比规格吗? 是否有其他规格? 我们是否有像LMK048**一样的锁定窗口规范?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    正确,我指的是第6页数据表中的'CLK_In要求'部分。 我们没有锁定窗口规范,但预计PLL锁定时间在数据表第35页的'PLL锁定时间'下描述。

    此致,

    -Tim