TPS2511疑惑

1. TPS2511 可以自动关断USB输出进行节能吗?

2.因为蓝牙音响上USB 没有对外部手机充电的话, 可以自行进行关闭USB 输出吗? 

这样就可以稳压 输出5V 电路可以关掉,在没有外接手机的情况下这样可以节省电池到稳压5V 输出电路的损耗,  

 电池输出是 2节是7.4V,  3节是11.1V ,中间有个 升压,稳压到5V 的电路要耗电, 如果长期放置,USB未插手机充电, 可以自行断开升压,稳压电路就能节省电池耗电。  

   识别无手机接入可以关掉前面升压电路 稳压电路就能节省电源耗电

这个TPS2511如何启动自动检测 充电识别? 帮忙找一下相关自动检测充电识别?

    这样就可以关断 BATT--5V 的稳压IC , 实现节能。

1 个回复