1. TPS2511 可以自动关断USB输出进行节能吗?
2.因为蓝牙音响上USB 没有对外部手机充电的话, 可以自行进行关闭USB 输出吗?
这样就可以将稳压 输出5V 的电路可以关掉,在没有外接手机的情况下,这样可以节省电池到稳压5V 输出电路的损耗,
电池输出是 2节是7.4V, 3节是11.1V ,中间有个 升压,稳压到5V 的电路要耗电, 如果长期放置,USB未插手机充电, 可以自行断开升压,稳压电路就能节省电池耗电。
识别无手机接入时,就可以关掉前面升压电路, 稳压电路就能节省电源耗电
这个TPS2511该如何启动自动检测 充电识别? 帮忙找一下相关自动检测充电识别?
这样就可以关断 BATT--5V 的稳压IC , 实现节能。