Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM3150, TPS5450
在点击开启设计后
这是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,这个应该是webench没有提供相应34V的设计,你可以把最大输入电压调到24V是可以生成设计的,谢谢。
Hi
用工具选型发现,除了上述的芯片系列外,其他的就都是同步芯片了,或者是一些需要增加外部驱动的芯片应该也是可以做到的。
请问你不选择同步芯片的原因是否是因为芯片体积太大?
Hi
非同步的一般都是做较小的电流输出(大部分都是5A及以内), 5A以上一般都是考虑用同步来做。
同步主要是多了一个MOS,用于替换续流二极管。 可靠度上应该是没有问题的,因为这类芯片控制比较好,不会shoot through的。
你好:
现在输入电压调到60+,带电阻负载,输入到45v之后,输出下降到18V,为什么空载的时候可以,负载的时候运行就不好了呢?
请问你之前遇到过吗?能否帮我解决一下!