帖子题目:较大输出电流下TPS5450输出被拉低
具体问题:社区会员Archer在2013年8月12日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片TPS5450提出了相关的疑问,我按照datasheet用TPS5450做了一个输出5v的降压电路,
带10欧左右负载时还好,但是把负载提高到3欧4欧时,输出电压就被拉到很低了,1.5V左右。
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30063.aspx
积极参与的TI FAE:Jerry Chen and Randy Wang and Johnsin Tao
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../BQ2954),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) BQ2954是一款非常优秀的电源管理芯片,
正常工作时PH波形
非正常工作时PH波形
在具体应用中,
Q:
按照datasheet用TPS5450做了一个输出5v的降压电路,带10欧左右负载时还好,但是把负载提高到3欧4欧时,输出电压就被拉到很低了,1.5V左右。
A:
1、IN5822是3A的肖特基二极管,所以常规来说是不合适的。请问电感感值大约多少?因为你在负载加重的情况下并没有保护或烧坏,所以系统还是在工作的,可否截取PH波形,正常工作时和非正常工作时的。
2、应该是电感饱和了,选个电流大的电感吧。另外二极管的电流太小达不到5A,会烧毁。建议就用B540C。
注意输出电容330uF的选择,需要采用ESR较低的电容, 推荐值是在15mohm左右,纹波可以达到很小的(20mVp-p左右)。
你应该是选择了ESR比较大的电容了。
关于电路,你还以用TI的wenench仿真:www.ti.com.cn/.../tps5450 这个软件比较强大,出了电路图仿真,还可以零件选型(对于零件规格很详细),另外注意一下参考datasheet的layout.
一个好的电感,足以影响成败。
TPS5450具体参数
TPS5450与其它降压转换器产品相比
TPS5450典型原理图
TPS5450WEBENCH设计按钮
TPS5450WEBENCH仿真按钮
TPS5450WEBENCH原理图
TPS5450WEBENCH热仿真图
TPS5450仿真图一
TPS5450仿真图二
TPS5450仿真图三
TPS5450仿真图过程
TPS5450仿真结果