帖子题目:请帮忙选择一款芯片,可监控5V的电压
具体问题:社区会员haojin song在2013年5月27日,在电源管理板块针对电压监控的芯片的选择性问题向社区专家提出了疑问,要求芯片的阀值是4.6V,当监控电压等于或高于4.6V时,有一个脚输出高电平,当监控电压低于4.6V时,输出低电平。
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/22774.aspx
问题
积极参与的TI FAE:Johnsin Tao and Kevin Chen1
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../TPS3808G50),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) TPS3808G50是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q:要求芯片的阀值是4.6V,当监控电压等于或高于4.6V时,有一个脚输出高电平,当监控电压低于4.6V时,输出低电平。
A:这类电压监控的芯片比较多,例如TPS3808G50之类,它的阀值是4.65V, 你可以可以选择TPS3808G01,采用外部设置。
可以考虑一下像LM2903这类的比较器,设计简单,成本低。

Q:请问:TPS3808G09,使用如下所示的电路图,计算得到sense threshold 多少?
A: TPS3808G09的sense threshold 是VIT=0.84V, 按照你的设计,0.84/10k*(10k+2.2k) =1.02V, 然后按照下表确认逻辑输出。(按照第四种配置的话,VCC电压高出1.02V时,Reset 处于高输出。 注意上述值都是在典型值的计算下得到,实际会稍有一点点的误差)
TPS3808G09,使用如下所示的电路图
关于TPS3808G50 的参数
TPS3808G50
TPS3808G01 的参数
TPS3808G01
LM2903的参数
LM2903的对比