This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP3010 投影乱序

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP3010EVM-LC

目前我们用了两组DLP3010 ,一样的配置,一样的固件,投影频率不算太高,只是三组 LED灯的电流值调整的都是最大的2500, 现在其中一组3010出现了概率性的投影乱序的问题,大概30组就会有一组以上乱序,并且乱序没有规律可循,比如设置的投影图片顺序为 1 2 3 4 5 6 7,投出来的图可能变成  1 2 3  3  2 1 7,也可能是 1 2 3 4 3 6 7。由于发生trigger 个数是对的,所以相机捕获正常,由于相机捕获的东西是运动的,从运动轨迹可以判定相机采集的顺序是对的。

所以请教一下该如何解决?

  • 请问使用的是什么型号的DLP3010,LightCrafter3010-EVM吗?

    方便的话,请提供一下pattern sets和pattern set ord截图,另外附上firmware。

    请问是如何判段trigger个数是对的,如果设置的是循环投图,trigger信号是一直有的,但有可能和相机没同步上,部分图形漏采,会误以为是投影乱序。

  • 第一:由于相机捕获的东西是运动的,从运动轨迹间隔可以判定相机采集的顺序是对的并没有漏掉。
    第二:投影仪采用的是单次触发模式并且相机能拿准确的张数的图,所以证明trigger个数是正确的
    第三:假设是相机漏图,如果单次投影顺序是 1 2 3 4 5 6 7 那相机采集的图即便漏掉,也不会出现逆序的 1 2 3 3 2 1 7 这种现象。
  • 用的是 LightCrafter3010-EVM。
  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    从描述上看,您使用的DLP3010EVM-LC,因为有pattern功能和Trigger功能。

    目前我们用了两组DLP3010,并且现在其中一组3010出现了概率性的投影乱序的问题

    ->请问是使用了两块EVM吗?如果使用新的EVM替代有问题的EVM是否会复现相同的现象?还是该问题只是其中的某块EVM有上述问题?

    如果问题是跟随该块EVM的,请问该EVM是否有做什么不同的处理?如果重新烧写固件等是否可以修复?

    Best regards

  • 两块EVM,同样的固件,只有一块EVM出现了上述概率性问题。 我又用两组新的EVM搭建了同样的环境,又有一块EVM也会概率出现问题,但是,出现问题的频率降低了,并且即便乱序,乱的也不是很严重,比如投图 1,2,3,4,5,6,7  结果可能是7,2,3,4,5,6,7只有一张图错误,不像以前 。 目前没办法也不可能重新烧写固件。我其实就是想知道,什么情况下有可能会出现乱序。我如何可以避免。?

  • 您好!

    并不清楚在什么情况下会出现乱序,之所以问这些问题也是为了更好地定位问题,从您的描述看建议做交叉实验,把同一组中的两个EVM位置交换,看问题是跟随EVM还是与在该组中的位置相关。

    如果与位置相关,那不应该是EVM的问题也不是配置使用的问题,而可能是系统本身造成的,比如引入了很高的噪声造成误触发(Trigger in)。

    Best regards

  • 你好,我们是购买了一批EVM设备,现在基本都验证完了,有三台会出现这种问题。供电位置都做过交叉验证不存在问题。 主要是问题是概率性的。这三台设备我该如何处理。
  • 您好!
    如果是寻求售后,请与您的供应商联系。
    Best regards
  • 联系贸泽,贸泽就让我们找论坛。我都不知道接下来联系谁?
  • 您好!

    很遗憾碰到这样的问题,如果您怀疑是质量或者批次的问题,通常需要您或者您的代理商联系TI的客户支持中心,寻求下一步的处理,感谢理解。

    Best regards