This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:关于不使用EEPROM进行配置

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608919/drv10983-about-the-configure-without-eeprom

部件号:DRV1.0983万

您好,

 

关于配置DRV1.0983万,我的客户提出了一个问题。

根据DRV1.0983万 (SLVUAA5)编程指南(第10页;4.2 焊接后),

描述了如何配置不带EEPROM的DRV1.0983万。

 

“如果应用程序不允许VCC达到22 V来编程EEPROM,则可以采用另一种方法

用于配置DRV1.0983万。 每次打开设备电源时,都可以为设置寄存器

MCU的应用。 只要寄存器中的值对于应用程序是正确的,则设备

将运行电机,而不管EEPROM设置如何。”

 

(问题)

关于以上描述,

我理解这意味着如果不使用EEPROM。

在这种情况下,它如何读取以初始化电机寄存器(如下)?

 


 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    重置设备时,默认的EEPROM会加载到阴影寄存器中。 然后,可以按照调整指南和数据表中的说明访问寄存器来修改卷影寄存器。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Krushal:

     

    感谢您的回复。

    关于阴影寄存器,

    我在调整指南和数据表中找不到它。

    它的描述在哪里? 请告诉我吗?

     

    此致,

    Tao2199