请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 您好,
关于配置DRV1.0983万,我的客户提出了一个问题。
根据DRV1.0983万 (SLVUAA5)编程指南(第10页;4.2 焊接后),
描述了如何配置不带EEPROM的DRV1.0983万。
“如果应用程序不允许VCC达到22 V来编程EEPROM,则可以采用另一种方法
用于配置DRV1.0983万。 每次打开设备电源时,都可以为设置寄存器
MCU的应用。 只要寄存器中的值对于应用程序是正确的,则设备
将运行电机,而不管EEPROM设置如何。”
(问题)
关于以上描述,
我理解这意味着如果不使用EEPROM。
在这种情况下,它如何读取以初始化电机寄存器(如下)?
此致,
Tao2199