This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:上电/断电序列

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108072/tps6594-q1-power-on-off-sequence

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821

您好 TI

请告诉我以下 PMIC 上电/断电序列信息作为默认设置。

* PTPS659414F4RWERQ1

* P876441A1RQKRQ1

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请注意、这些器件是 LP8764和 TPS6594的过期修订版本。 不过、可以在 此处的本用户指南中找到加电/断电排序

    即将发布 DRA821 PDN-1A 的新器件修订版和用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    您能否告诉我们、用户指南中的多个上电/断电序列中的哪一个是不带外部控制的 PTPS659414F4RWERQ1和 P876441A1RQKRQ1的默认上电/断电序列?

    应比较并演示客户已经设计和测试的电路板的电源序列行为。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我了解、首次加电时、TO_ACTIVE 序列似乎是默认加电状态、对吗?

    那么、我是否应该将 TO_RETENUVE_MODE 视为断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="477602" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108072/tps6594-Q1-power-On/Off-sequence/4107705#4107705"]据我了解,TO_ACTIVE 序列似乎是首次应用电源时的默认加电状态[?]

    是的、一旦存在有效的 VCCA 并且 TPS6594上的 EN 引脚被拉至高电平、TO_ACTIVE 序列就会执行。

    "断电"序列将取决于关闭事件的触发器。 请参阅该用户指南中的表6-1状态转换触发器。 例如、如果当前处于活动状态且接收到关闭请求、则会执行 TO_STANDBY 序列。 EN 引脚变为低电平将被视为关闭请求。 类似地、如果接收到有序关断触发器、则将执行 TO_SAFE_ORDERLY 序列。