This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:是否需要为 BQ27Z561?校准 CC 偏移和电路板偏移

Guru**** 2607425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803763/bq27z561-is-there-need-to-calibrate-cc-offset-and-board-offset-for-bq27z561

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQSTUDIO

您好、先生、

我正在为 BQ27z561进行自动校准,并通过参阅 TRM (其修订版本为:文献编号:SLUUBO7 2018年6月)来完成此工作。   在第12.2章(电流校准)中,没有关于 CC 偏移和电路板偏移校准的任何说明,所以是否需要校准 BQ27Z561?的 CC 偏移和电路板偏移,如果是,请解释原因。 谢谢。   如果需要完成, 我应该采取什么措施?   

几周前、我对 BQ28z610执行相同的任务、我想 在"关于校准的部分"部分中有一些很大的不同。 不是吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon

    bq27z571改进了硬件、因此无需 cc 和电路板失调电压校准。 如果您选中 bqstudio、则不会添加这些功能。
    谢谢
    Onyx