This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965TDSGTQ1泄漏电流

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125941/tps22965-tps22965tdsgtq1-leakage-current

器件型号:TPS22965

尊敬的专家:

      我使用 了 TPS22965TDSGTQ1、发现 当导通 Σ-Δ 为低电平时 、VOUT1仍具有0.56V 输出。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menghai、  

    您能否向我发送一份显示 Vin、ON、VOUT 和 IOUT 的示波器截图?

    当 ON 降至0.5V 以下时、VOUT 信号应下降。 一旦超过该阈值、输出应在 QOD 电阻上放电。 下降时间将完全取决于输出电容以及输出负载将其下拉的速度。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

      示波器屏幕截图如下所示、其黄色线是导通信号、约为0V、紫色线是 VOUT 信号、约为0.9V、 蓝色线是 VIN 信号、约为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menghai、  

    您能否解释一下输出上为什么会有如此多的振铃?  

    我们不会预计该器件会导致这种行为、尤其是因为该器件集成了快速输出放电功能、可在禁用开关时防止输出悬空

    您的输出节点 VDD_TDA4_MCUIO_3V3上是否有任何可能会将该节点拉高的内容?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    输出上的振铃是因为该通道的示波器有一些编程器。 现在、我使用另一个通道来测量蓝色线。

    VDD_TDA4_MCUIO_3V3 用于为其他器件供电、除自身外、没有节点上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menghai、  

    您能否从图中确认 Vin 为黄色、EN 为粉色、Vout 为蓝色?

    这里有两个选项:

    • 输出上存在一些意外的上拉  
    • 设备已损坏  

    为了确定输出端是否存在意外上拉、我建议将 Vin 置于低电平、并查看 在禁用 TPS22965时您在输出端测量的值。 如果输出端有电压、则必须来自另一个电源。  

    您的电路板上是否会发生此故障? 如果您有已知的工作板、则可能会出现 IC 损坏的问题。 要了解您的器  件是否损坏、我建议在电路板上放置一个新的 TPS22965 IC、并查看您是否遇到相同的问题。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

      感谢你的答复。 我将进一步检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menghai、  

    您对调试有任何更新吗?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

      由于电路板上的 Vout 直接连接到大铜箔、因此我无法将该引脚与其他网络隔离。 因此、我不确定其他网络会如何影响它。 我会在未来继续关注。