This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MinHMM演示构建错误

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619230/msp432p401r-minhmmdemo-building-error

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP432WARE

你(们)好

安装SpeechRecognizer-1_00_00-windows-安装程序。  将 MinHMMDemo项目导入CCS 7.2 .0.0.0013万。  

无变化,有47个错误,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    语音识别器是在CCS 6.2 v上构建的,我相信它是早于SDK的CCS版本。 我们正在更新此库以使用Simplelink SDK (这就是为什么您会看到很多错误的原因),并提供CCSv7的版本。 (见 :software-dl.ti.com/.../Release_Notes_SpeechRecognizer_1_00_00_00.html)。

    目前,我们的建议是下载CCS v和6.2 使用MSP432Ware。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    您也可以等到3Q SDK发行版(9月中旬)发布后再发布,在此版本中,SimpleLink MSP432 SDK将包括语音检测器插件,该插件是此演示,内置为插件,以便于在SDK中使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句,您会给我一个十六进制文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    十六进制文件的确切内容是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan:

    可编程到MSP432启动板以直接演示语音识别的十六进制。 我不想安装太多版本CCS。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MinHMMDemo_5F00_msp432p4xx.outDaniel,

    我没有要测试的硬件,但这是我从计算机上的此软件版本中获得的.out文件。 请告诉我具体情况。 我还建议在新版本发布时试用它,因为它可能具有一些性能增强功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    现在,我想告诉您,它已发布:
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,请注意。