我现在用DM6437+TVP5158做四路视频采集。采用的是16位YUV(422)格式,做后端显示的时候,不知道怎么把超级帧格式中的4路信号分开。不知道确定每路信号的第一行。能不能详细讲解,或者把四路视频提取的代码发个我。邮箱:347097655@qq.com
你好,4-Ch Pixel-Interleaved Mode的数据格式,看TVP5158:
www.ti.com/.../tvp5158.pdf
如果您的问题得到了解决,请点击下面标签“ 是 ”,谢谢!
回复 noaming:
你好,zhihui, 我也在做DM6437+TVP5158的项目。我在第一步,读进4-Ch CIF@27MHz 的时候就遇到了困难,可否给与指导?我的邮箱是yks2003@163.com。非常非常感谢。
你应该反复看几遍metadata的说明。 :-).
参考代码发到你的邮箱了。
回复 Leon Yu:
Leon ,谢谢你前面的解答,现在我们的四路信号已经分出来了,但是图像是完整的但只有半幅那么大(应该是720*576,但是显示的是720*288的样子),好像丢掉了一半的数据,最后为了显示一个完整的图像,我们对图像进行的填充。但是发现图像有点抖动,是本来就只采集到了一半的数据(奇场或者偶场)还是数据不流畅的原因?怎么把抖动的问题解决掉?图像清楚就是有点抖。
Leon,有时间的话帮帮忙,呵呵,谢谢哈
邮箱:347097655@qq.com
QQ 联系也行!
l
Leon ,谢谢你前面的解答,现在我们的四路D1信号已经分出来了,但是每一图像只有半幅那么大(应该是720*576,但是显示的是720*288的样子),好像丢掉了一半的数据,最后为了显示一个完整的图像,我们对图像进行的填充。但是发现图像有点抖动,是本来就只采集到了一半的数据(奇场或者偶场)还是数据不流畅的原因?怎么把抖动的问题解决掉?图像清楚就是有点抖。
回复 zhihui du:
不要进行数据填充;如果是D1,数据肯定是720x576,但是数据会分为奇场和偶场,它们是720x288。关于奇偶场的标示,可以通过metadata的SAV来得到。
关于抖动问题,先解决奇偶场问题再看。
您好 我也在进行四路输出的研究 麻烦您给我发一些相关资料 可以吗
想看看您的代码 万分感谢!!
tangning@hoyutech.com
qq 1919213
再次感谢
回复 ning tang1:
已给发给你了
你好,我现在用DM6467T+tvp5158来获取4路D1信号,但是视频数据总是采集不到。怀疑是tvp5158寄存器的设置问题。
请问要获取4路D1信号,tvp5158寄存器该如何设置?