Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, INA138
主题中讨论的其他器件: INA138
大家好、
我对 AMC7836有一些疑问。
1) 1)当我的客户测试 AMC7836的 ADC 通道时、发现 ADC 1~15 (双极)无法正确采样小电压信号(<0.4V)、但 ADC 16 ~ 20 (单极)可以精确地采样信号、即使信号< 10mV。 ADC Δ 1~15对输入阻抗更敏感。 您以前是否遇到过此问题? 客户如何解决此问题(是否必须在 ADC 输入之前添加缓冲器)? 下面是客户的原理图。

2) 2) AMC7836的所有 DAC 通道能否在最坏的125度工作温度条件下同时输出15mA 电流(不超过器件的热条件)?
非常感谢。
此致、
杨