This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836应用问题

Guru**** 2587225 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022302/amc7836-amc7836-application-questions

器件型号:AMC7836
主题中讨论的其他器件: INA138

大家好、

我对 AMC7836有一些疑问。

1) 1)当我的客户测试 AMC7836的 ADC 通道时、发现 ADC 1~15 (双极)无法正确采样小电压信号(<0.4V)、但 ADC 16 ~ 20 (单极)可以精确地采样信号、即使信号< 10mV。 ADC Δ 1~15对输入阻抗更敏感。 您以前是否遇到过此问题? 客户如何解决此问题(是否必须在 ADC 输入之前添加缓冲器)? 下面是客户的原理图。

2) 2) AMC7836的所有 DAC 通道能否在最坏的125度工作温度条件下同时输出15mA 电流(不超过器件的热条件)?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    HV_ADC 输入的输入阻抗是多少? 我在原理图中看到0Ω。

    2.是的、它们都可以支持峰值电流、直到超过热条件。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    输入阻抗为0欧姆,、这就是我感到困惑 的原因、即 HV_ADC 无法正确采样小电压信号(<0.4V)。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入<0.4V 时、ADC 的行为是什么?  在此错误状态下、数字输出是什么? 您的用于 AVDD、AVCC 和 AVSS 电源吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我认为输入阻抗是错误的。 您可以看到、ADC 实际上直接连接到 INA138的输出端、接地电阻为20k Ω。 因此 、源 阻抗不是0欧姆。

    我看到 HV_ADC 有一个调节网络。 如果源阻抗不是很低、ADC 可能会由于调节网络而获得错误的结果、对吧? 虽然关于 LV_ADC、但没有缩放网络、因此源阻抗不需要很低、对吧?

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    如果输入阻抗较高、则建议缓冲单极(LV_ADC)和双极(HV_ADC)模拟输入:

    Paul 直到下周初才上任。 他 届时将能够以任何其他意见作出答复。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    明白了。 让客户拥有低阻抗设计。 感谢您的帮助!