基本信息:
SOC芯片:TMS320DM8168SCYG
NAND芯片:MICRON-MT29F2G16ABAEAWP-IT
现象:
SD卡启动,uart0输出调试信息,可正常启动到第二阶段的uboot。
nand可以正常读写(SD卡启动后,我试过烧写一个Uimage到nand然后启动,可正常读出内核并启动),emac和phy也没啥问题,通过tftp将uboot烧进去nand中命令如下:
mw.b 0x81000000 0xFF 0x260000 tftp 0x81000000 binary/evm/u-boot.bin nand erase 0x0 0x260000 nand write.i 0x81000000 0x0 0x260000
现象是连续打印一个字符.........
后面,我降频DDR,貌似不起作用,难道要做DDR SW leveling? MLO的都可以启动