This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

8168 nand启动问题



基本信息:

SOC芯片:TMS320DM8168SCYG

NAND芯片:MICRON-MT29F2G16ABAEAWP-IT

现象:

SD卡启动,uart0输出调试信息,可正常启动到第二阶段的uboot。

nand可以正常读写(SD卡启动后,我试过烧写一个Uimage到nand然后启动,可正常读出内核并启动),emac和phy也没啥问题,通过tftp将uboot烧进去nand中命令如下:

mw.b 0x81000000 0xFF 0x260000
tftp 0x81000000 binary/evm/u-boot.bin
nand erase 0x0 0x260000
nand write.i 0x81000000 0x0 0x260000

现象是连续打印一个字符.........

后面,我降频DDR,貌似不起作用,难道要做DDR SW leveling?   MLO的都可以启动

  • 你好,

    设置一下ecc看看。

    UBOOT# mw.b 0x81000000 0xFF 0x260000;tftp 0x81000000 uboot_NAND_DM816X_TI_EVM;nandecc hw 2;nand erase 0x0 0x260000;nand write.i 0x81000000 0x0 0x260000

  • 命令都是执行成功的。但是启动之后没有反应。

    我在梳理下:

    1,8168默认用uart0,然后我改成uart0并在用SD卡启动之后验证了。

    2,SD卡能启动了,并且可以进行NAND操作,我试过在SD卡启动uboot之后,进行nand操作将uImage烧写进nand,并启动内核,是可以启动内核的。

    3,我也试过用CCS烧写uboot.noxip.bin进去也是木有效果.

    4,CSOBW脚是高电平,我看了手册似乎对PG2.x的8168没有影响。

    5,BTMODE的5个脚设置10010或者10011

    6,两个CS0MUX也是高电平,请问这对NAND启动有影响吗


    我在TI论坛找到一个帖子,提到了CS0MUX


    https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/191210


    ---------------------


    补充,SD卡启动Uboot后用md命令读Ctrl register(0x48140040)

    得到的结果是

    0x000f0313

    低5位是10011符合是我此时btmode管脚设置。

    19到16位全一表示CS0MUX0和CS0MUX1同时为高电平,CS0SW高电平,CS0WAIT脚也是高电平,符合我们的硬件连接。

    --------------

    搞定,的确是CS0MUX脚电平,问题,我们把两个脚搞成低电平就能启动了。