关于DM8127的NAND FLASH,有两个问题请教一下:
1、DM8127的NAND FLASH是否最大支持512MB的FLASH?
2、DM8127的NAND FLASH接8位的NAND FLASH是不是有不确定的问题出现?我咨询代理商,他们说接8位的NAND可能有问题,他们没有这么接过,他们推荐使用16bit的NAND。请帮我确认一下。
3、我们的PCB为了节省空间,只想用两片16bit的内存,也就是只连接DDRC0控制器,总容量为1GB,另外一个DDRC1不连接,请问将来跑linux系统和DSP算法同时运行,这样设计能否满足要求?
希望大家给予帮助,谢谢大家了。