初学DM8148 ,本人觉得里面的东西很多。和复杂。
刚刚看完了osd算法的调用;
但是还是不知道如何修改helloworld 程序 ,
首先 本人认为osd只是参数窗口的参数设置;
设置好参数后,就是创建link_create
接着link_start() 在link_start vcap 的时候动态改变 窗口参数 。
后面就是使用system_link _control 命令可以时时改变窗口参数
另外也可以使用VCAP_setdy**()函数进行实时改变窗口参数。
为此 我个人认为是不是说 在link_start 之前窗口的形体属性都已经设置好了。就好像说搭好了框架。那么在link_start 的时候只要把数据流传递过来。就可以完整的按照事先的情况显示。后续如果要更改就可以实时的通过link_control()或者vcap_setdy**()函数将窗口参数更新即可、
如果我的理解没错。那么我想问的是。对于 拥有上层接口的算法 ,该如何调用那么上层接口呢。
例如那些 allo() free()iniobj() 还有 process()control().这些接口函数;
另外不知道有没有朋友可以发一份完整的程序。(算法+上层调用算法的程序)最好算法程序中的上层接口又被调用的应用程序?
谢谢。
附上:我的邮箱boming123415@163.com