This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8148求助 案例



初学DM8148 ,本人觉得里面的东西很多。和复杂。

刚刚看完了osd算法的调用;

但是还是不知道如何修改helloworld 程序 ,

 

首先 本人认为osd只是参数窗口的参数设置;

设置好参数后,就是创建link_create

接着link_start() 在link_start vcap 的时候动态改变 窗口参数 。

后面就是使用system_link _control 命令可以时时改变窗口参数

另外也可以使用VCAP_setdy**()函数进行实时改变窗口参数。

为此 我个人认为是不是说 在link_start 之前窗口的形体属性都已经设置好了。就好像说搭好了框架。那么在link_start 的时候只要把数据流传递过来。就可以完整的按照事先的情况显示。后续如果要更改就可以实时的通过link_control()或者vcap_setdy**()函数将窗口参数更新即可、

如果我的理解没错。那么我想问的是。对于 拥有上层接口的算法 ,该如何调用那么上层接口呢。

例如那些 allo() free()iniobj() 还有 process()control().这些接口函数;

 

另外不知道有没有朋友可以发一份完整的程序。(算法+上层调用算法的程序)最好算法程序中的上层接口又被调用的应用程序?

谢谢。

附上:我的邮箱boming123415@163.com