This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:与 TMS320F28069兼容?

Guru**** 2619225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907291/tms320f28035-compatible-with-tms320f28069

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

大家好、

为 TMS320F28035编写的源代码是否与 TMS320F28069兼容?
如果需要迁移、需要更改哪些内容?
是否有任何指南可供参考?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源代码应高度兼容。 我不知道有任何特定问题、但存储器映射不同、因此您需要更新链接器命令文件。 F28069新增了一些功能、因此旧源代码中当然不支持这些功能。

    我不知道迁移指南。 但它应该非常直接。 我建议更新 F2806x 头文件、以便您可以利用其其他功能。

    此致、
    Cody