This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 主动电池平衡

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606021/active-cell-balancing

大家好

我最近加入了 TI 社区,我需要帮助完成我将用于全地形车(电动)的电池管理和监控项目。 我想对  串联 锂离子 电池的16节电池进行主动平衡 (总计48V、150Ah)。 我正在尝试使用开关电容方法进行此操作,但时间过长(仅平衡任何电池即可为2-3%的 SOC 充电超过15小时),即使我使用了超级电容器(项目中不允许)。

如果 有更好、更高效的电池主动平衡方法、以及在电动汽车充电、放电和运行时有任何芯片组可用于更快速地平衡整个电池组、请帮助我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    您可能对我们的 EM1402 EVM 感兴趣(也可作为参考设计提供)。 此设计利用我们的 EMB1499/EMB1428芯片组来实现开关矩阵和直流/直流转换器。

    借助基于转换器的 ACB 解决方案、您可以实现非常高的平衡电流(通常高达5A)和直流/直流必须提供的相对较高的效率。 您为高性能付出的代价是成本和尺寸。

    EVM 链接: www.ti.com/.../em1402evm

    TIDA 链接: www.ti.com/.../TIDA-00817