This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 CLB 时 HLC 操作的相关问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161868/tms320f280039c-issue-about-hlc-operation-when-using-clb

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28003x\examples\clb---clb_ex3_auxiliary_pwm

CLB_setHLCRegisters(myTILE1_BASE, dutyValue, 0, 0, 0);

为什么该函数可以直接为 HLC 中的 R0、R1、R2分配值?

顺序不应该是: cpu--> FIFO--> >CLB 的 HLC?

短拍3.

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    我们的 CLB 专家 Peter Luong 将尽快回来、感谢您的耐心。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、  

    感谢您的参与。 如文档中所述、CPU 可以访问 CLB 中的某些寄存器、包括 R0、R1、R2和 R3寄存器。 在示例3的设计中、由于唯一要传输的是计数器匹配条件下的占空比值、因此所采取的方法涉及以下 HLC 和 ISR 操作(重复)

    传输 R0值到匹配条件->信号 HLC 中断->(在 ISR 中)将新的占空比值分配到 R0

    根据您提到的应用手册、FIFO 用于同时使用 CPU -> FIFO -> HLC 方法将数据传输到加载值和匹配值。 这只是执行类似数据传输操作的两种方法、区别在于您一次需要传输多少数据。 请告诉我这是否能回答您的问题、或者您是否有其他问题

    此致、

    Peter