This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196在12V 电压下无法正确启动

Guru**** 2613375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898911/tps61196-tps61196-not-start-correctly-with-12v

器件型号:TPS61196

尊敬的 TI 团队:

您好!
我对 UVLO 有疑问、启动时也有问题。
我根据建议的原理图构建器件、一切都很完美、从21V 左右的电压开始。
但是、如果我想将电源电压降至12V、我会遇到问题。
电阻器时
R1 R2 R5
100k、249k、100k
仍然所有操作都正常(I 递增1个电压、因此起始 电压大约为13V)。
将电阻器更改为时
R1 R2 R5
100K 24k、9 82k
即使我将电压升高到21V (已检查启用、33k/10k 分压器足以支持12V、UVLO 上的电压)、也不会发生任何情况、
添加额外的电容器(1uF)可以进一步优化、有时会启动 TPS、但有时是不可接受的。

应使用其他一组电阻器(例如10K 2.4k 8.2k Ω) 或者???

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

      请使用数据表中的公式2为 UVLO 配置选择合适的电阻器。 您选择的电阻器不正确。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读了、这。  我粘贴的是最后一个测试。

    好的、新的、根据公式计算

    VSTART Vstop
    10. 8、96
    266,666666666666 [K] R1+R5
    37、3655607494394 R2

    因此、我为 R5 200k、为 R1选择33kx2、为 R2选择37.4k

    启动、但有时也会启动(如果我"供电"两次等)。

    如果我没有放电、我在启动它们时观察到的效果会非常好(离开更长的时间、从其他器件断开-电源)。 例如、 我可以阻止函数发生器电源开关上的输出、直到我从 PS 和发生器上拔下电源线。

    如果起始电压设置为14V 或 higger、则启动效果相当好(更好但无法接受)

    如果我像建议的原理图中那样将 R1改为182k、则始终从14V 左右开始。

    我应该检查什么?

    谢谢你

    Bartosz Reichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

      计算方法似乎可以、我猜原因是它可能会在低输入电压下触发电流限制。 我想您可以检查"ISNS"引脚上的波形、它是否在低电源电压下触发电流限制。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ISNS 上、我的脉冲约为200mV、然后在12V 情况下启动解决方案(在14V 情况下)、脉冲也约为200mV、无任何变化、

    但是、当我从14V 开始并下降到12V 时、一切看起来与14V 相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

       测试有两个建议:

      1.减少测试的 PWM 占空比以实现轻负载、检查其是否正常启动;

      2.减少测试的 LED 数量。

      我建议的建议是创造一个轻负载条件、以检查它是否会触发错误。

    BR

    肖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    PWN 不起作用(从10%开始),但取消计数起作用(从一半开始,但可与更多的一起工作,现在仅测试链为最终链做好准备/准备)。 在这种情况下,应调整哪个参数(R7 ?)。 ISET 现在约为150k (适合该 LED)。

    此致

    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

       您的测试设置的 LED 配置是什么? 我正在考虑它可能触发了低输入电压和高输出电压的最大占空比限制。

    您的 ISET 太高、您是否已将每个通道的电流设置为大约32mA? 您最好将每个通道的输出电流更改为50mA 以上。 具有三态、ISET=98k。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我进行了下一个测试、我回到了测试设置适用的 DS 值(200k/182k/24.9K)中的建议值。 将电阻器更换为74.5k 以具有65mA 电流、并插入其中一个在65mA 和47V 电压下工作的 finall LED 灯串、

    不会发生任何情况(使用此电阻器的旧版本仍然有效)。 PWM 占空比为50%、5V、222Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

      这真的很奇怪、我现在没有太多的评论、请做更多的测试、希望您能找到导致这个问题的东西。 Anny 更新请告诉我。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    下一个测试。

    我构建具有+/-相同电压的字符串阵列。 尝试启动=>无任何内容。

    但是、当我减半时、TPS 开始、然后我开始下一个和下一个、最后整个字符串有效。 然后更改为最终的 LED 和 strart。 但是、如果放电(例如手指触摸输出)、则不会。

    哪里可以是原型? 我尝试使用不同的电感器(~相同的值、但我从便宜的电感器开始、然后使用"更好")。 电源(标准实验室 ax-6003p)?

    欢迎其他任何测试想法!

    最好的农家

    Bartosz Reichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

      您能否与我们分享您的设置原理图? 我想稍后检查。 您也可以从 TI.com 申请 EVM 进行评估。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因为我的电路板有问题、所以我决定构建原型、以便更轻松地交换电阻器(tht)、

    因此、我使用的第一页中的图解

    仅启用、通过33k/10k 分频器设置、且仅使用一个 PWM (REST 浮点...)。 知道原型不应该有“nice”GND 而是“spider”,但问题是只有在一种情况下才会有影响? 在 Mondey 上、我可以将电容器值移回 PCB (其原理图类似)、只需额外的电源滤波器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

      如果我发现问题、我将检查原理图并在下周一回复您。 如果您有任何更新、请回复我。 让我们一起解决这个问题。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    下一个观察结果是、我测量终端电容器(LED)上的电压、电源电压为25V、当我开始时没有发生任何事情、但当我得到 LED 的2/3时、它开始。 然后、我插入 REST、一切正常。

    我观察 到、当电容器停止时、电压高于25V (28V>) LED 启动、但当电容器放电至25V 或低于25V 时、不会发生任何情况(上升至 Vin)。 可能某些保护级别(应该是电流级别)设置有问题? 将使用一组额外的 CAP 进行检查(如开发套件提议)。

    我会很高兴有任何想法。

    编辑:备注、添加电容器不起作用(也可与其他类型交换)。 但是、如果我插入所有内容并仅使用使能、则结果相同。 enable=0指示灯熄灭,直至电压>30V Enable=1指示灯通电。

    ISNS 与之前一样(如果不工作,我应该期待什么,只有一个脉冲但不超过400mV)将电阻器交换为0.05 Ω?

    此致

    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

      在这里、我分享一个计算工具供您参考、您可以检查每个组件的值。

       e2e.ti.com/.../5340.TPS61196_2D00_Calculation_2D00_Tool_5F00_update.xlsx

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我有这个计算器。 不确定我能尝试什么,可能会变小?!

    此致

    Batosz Reichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batosz、

      是的、请尝试一下。 您也可以增加电源电压。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 r7更改为0.05 Ω、无任何变化。

    但我观察到、如果我启动并开关使能、则会启动2-5倍(电压上升脉冲)。

    真的不知道哪里有错误?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

      我建议您从 TI.com 申请 TPS61196EVM 并使用您的设置进行测试。 这真的很奇怪、我现在没有太多想法。

    BR

    肖恩