This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ISO5452

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818271/iso5452-iso5452

器件型号:ISO5452

尊敬的 Audrey:

我已经测试了 IC - ISO5452以及 IGBT - SKM150GB12T4。

以下是下面提到的详细信息:-

VP = 15V。

VN =-6.8V。

RG = 1.2欧姆。

我在下面展示了 VGE 的图像:-

导通和关断时的栅极发射极电压略有下降、这可以通过红圈看到。

请给我同样的启发。

谢谢、此致、

Vedang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vedang、

    下降可能是由于米勒效应导致的栅极电流重新定向所致。 米勒效应是电流通过电容器 CGC 的电流重定向、该电流随 VCE 的变化而变化。 如果您还测量 VCE 并发现它在栅极电压下降期间处于转换状态、则可以验证情况是否如此。  如果 IGBT 开关速度太慢、则可以增大栅极电流以缩短平坦时间。  您可以将 Rg 减小到低于1.2欧姆、看看它是否会降低平坦区。 否则、您可以使用外部 NPN/PNP BJT 缓冲器来增加电流驱动强度并提高开关速度。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Audrey:

    这意味着、如果驱动器的电流驱动能力不足、则会在开启和关闭时观察到此类下降。 栅极电阻器增大时、响应会变得更糟糕。 我将尝试在输出端使用 BJT 缓冲器。

    谢谢、此致、

    Vedang