Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 您好,TI:
My Self Mohan,IAM 在CC1310低功率射频模块上工作。
当我看到电源模式时,我可以看到我们可以使cc1310在中工作
1)内部DCDC模式,提供3.3 VDDS电压 。
2)内部LDO模式。
3)外部电脑控制器模式。
当我们看到使用外部稳压器模式时的功耗时,我看到了。 我可以用1.8V的电压为模块通电,请您建议,在此模式下运行cc1310将会 导致任何问题,或者我是否可以将此模式用于我的应用程序。
请给我简单的建议。