This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:cc1310

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/616155/cc1310-cc1310

部件号:CC1310

您好,TI:

My Self Mohan,IAM 在CC1310低功率射频模块上工作。

当我看到电源模式时,我可以看到我们可以使cc1310在中工作

1)内部DCDC模式,提供3.3 VDDS电压 。

2)内部LDO模式。

3)外部电脑控制器模式。

当我们看到使用外部稳压器模式时的功耗时,我看到了。 我可以用1.8V的电压为模块通电,请您建议,在此模式下运行cc1310将会 导致任何问题,或者我是否可以将此模式用于我的应用程序。

请给我简单的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在外部稳压器模式下使用芯片,则必须确保电源电压不会低于1.65 V,因为这会导致芯片的BOD复位。

    除此之外,您可以自由使用此模式。 外部稳压器模式通常被认为用于已有1.8 V稳压器的系统中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你的答复,先生,
    我有一个疑问,对于较低的电压,它是否不会占用高电流?

    请向我推荐一份合适的应用说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,因为数据表显示电流随着VDDS的降低而增加(图5.13 ,5-14)