This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO54xx电源:高侧驱动器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627691/power-supply-for-iso54xx-high-side-driver

您好,我正在尝试了解如何使用ISO54xx驱动器正确设计高压侧操作的电源。 如果接地电压连接至电流器(或SiC FET的电源),则电源(例如某种降压转换器)也应使用电流器接地。 这对我来说似乎有点疯狂,尤其是带600V直流链路的3相逆变器。 您能否通过某种原理图展示用于高压侧操作的电源的正确设计?

此致

P.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.K,您好!

    我将您的帖子拆分并将其移至相关论坛。

    此致,
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,P.K.,

    感谢您对ISO54xx设备的关注。

    例如,对于降压转换器,高侧FET的发射器将连接到开关节点,低侧FET的发射器将连接到输出接地。

    有关典型的电动机驱动应用,请参阅以下内容: