请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,我正在尝试了解如何使用ISO54xx驱动器正确设计高压侧操作的电源。 如果接地电压连接至电流器(或SiC FET的电源),则电源(例如某种降压转换器)也应使用电流器接地。 这对我来说似乎有点疯狂,尤其是带600V直流链路的3相逆变器。 您能否通过某种原理图展示用于高压侧操作的电源的正确设计?
此致
P.K.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我正在尝试了解如何使用ISO54xx驱动器正确设计高压侧操作的电源。 如果接地电压连接至电流器(或SiC FET的电源),则电源(例如某种降压转换器)也应使用电流器接地。 这对我来说似乎有点疯狂,尤其是带600V直流链路的3相逆变器。 您能否通过某种原理图展示用于高压侧操作的电源的正确设计?
此致
P.K.