Other Parts Discussed in Thread: AM3352
近来公司业务发展比较顺利,我的可用时间也开始多了起来;想起两年前自己立下的开源梦想还未实现,zcore开源核心板和Tigerboard都没有精力去推广。就想把之前所做的一些工作资料进行整理。
由于alan工作的关系,经常要用到各种4G模块。市面上4G模块比较多,贵的便宜的都有,很多合作伙伴初次接触4G模块时有很多困惑。
在这里把自己的一些经历整理下来。
关于4G模块常见的品牌与型号:
|
品牌
|
型号
|
市场价格
|
芯片组
|
状态
|
|
HUAWEI
|
ME909s-821
|
210-260
|
海思芯片,只有五模
|
在售
|
|
HUAWEI
|
ME909s-521
|
400左右,没用过
|
高通芯片
|
在售
|
|
中兴
|
ME3760
|
260左右
|
中芯微
|
停产
|
|
中兴
|
MW3630
|
210左右
|
高通9x07
|
在售
|
|
移远
|
EC20
|
240-290
|
高通9x15
|
在售
|
|
移远
|
EC20 V2.0
|
190-240
|
高通9x07
|
在售
|
|
龙尚
|
8300系列
|
260左右
|
高通9x15
|
停产
|
|
龙尚
|
U9300系列
|
200左右的区间
|
高通9x07
|
在售
|
综合分析:今年和接下来的时间里基本会是高通9x07和海思方案的天下,由于海思基本是华为在用;其它厂家基本转向9x07了。
中兴一代的3760、龙尚的8300系列产品是市场上最早见的模块;技术相当不成熟,加上原厂的支持较差,不建议使用。
还有一些品牌,因为市场占有率较小未统计在表格中。
移远在几家中技术支持算是最好的了,加上性价比较好。后面慢慢变成了我们用的主要模块。今天就以移远模块为例,说说linux驱动的移植。
平台:TI AM3352
OS:ubuntu 12.04 arm
内核:3.2.0
第一步:内核驱动的修改。
相关的配置项位于menuconfig的Device Drivers->USB Support-> USB Serial Converter support-> USB driver for GSM and CDMA modems
在上面的配置项中可以看到USB Serial Converter,实际上4G模块在操作系统中的介面就是串口设备(USB转的Serial),所谓的内核驱动移植其实就是在USB转串口驱动中加上对应usb设备的pid和vid,具体可以通过lsusb查询得到。
具体代码修改:
1、在”#define QUALCOMM_VENDOR_ID 0x05C6”下面加上移远模块的PID和VID。
//add by alan 150820
#define QUECTEL_VENDOR_ID 0x2C7C
#define QUECTEL_PRODUCT_UC15 0x9090
#define QUECTEL_PRODUCT_UC20 0x9003
#define QUECTEL_PRODUCT_EC20 0x9215
#define QUECTEL_PRODUCT_EC25 0x0125
#define QUECTEL_PRODUCT_EC21 0x0121
2、在“static const struct usb_device_id option_ids[]”函数中的
“{ USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, 0x9000)}, /* SIMCom SIM5218 */”后面加上
//add by alan 150820
{ USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_UC15)}, /* QUECTEL UC15 */
{ USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_UC20)}, /* QUECTEL UC20 */
{ USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_EC20)}, /* QUECTEL EC20 */
{ USB_DEVICE(QUECTEL_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_EC25)}, /* QUECTEL EC25 */
{ USB_DEVICE(QUECTEL_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_EC21)}, /* QUECTEL EC21 */
3、在” option_probe”函数的” data = serial->private = kzalloc(sizeof(struct usb_wwan_intf_private), GFP_KERNEL);”前面加上
// Add to cancel the binding of UC20 NDIS interface -> start
if (serial->dev->descriptor.idVendor == 0x05c6 &&
serial->dev->descriptor.idProduct == 0x9003 &&
serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 4)
return -ENODEV;
// Add to cancel the binding of UC20 NDIS interface -> end
// Add to cancel the binding of EC20 NDIS interface -> start
if (serial->dev->descriptor.idVendor == 0x05c6 &&
serial->dev->descriptor.idProduct == 0x9215 &&
serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 4)
return -ENODEV;
// Add to cancel the binding of EC20 NDIS interface -> end
// Add to cancel the binding of EC25 NDIS interface -> start
if (serial->dev->descriptor.idVendor == 0x2C7C &&
serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 4)
return -ENODEV;
// Add to cancel the binding of EC25 NDIS interface -> end
注:其实在步骤1、步骤2中增加的代码已经足够将模块驱动起来了,这里的代码主要是为了NDIS方式拨号。
4、模块一般有多种拨号方式,比较老的有PPP方式拨号,很多用过3G模块的朋友都会知道这个方法。由于4G模块的上下行速度都非常快,用PPP方式受协议限制速率跑不高,一般现在建议用NDIS或QWAN方式。移远模块自带了一套驱动和拨号软件叫GobiNet。将
Quectel_Linux_GobiNet_SR01A02V15.zip解压到内核的drivers/net/usb/目录下,并修改Makefile,添加:
obj-$(CONFIG_USB_GOBI_NET) += Quectel_GobiNet_SR01A02V13/
修改Kconfig文件,在endmenu前加上:
config USB_GOBI_NET
tristate "Gobi USB Net driver for Quectel module"
help
Support Quectel module.
A modem manager with support for GobiNet is recommended.
To compile this driver as a module, choose M here: the module will be called GobiNet.
5、做完这些,就可以进行内核的配置了。
Make menuconfig,确认以下选项:
Device Drivers->USB Support-> USB Serial Converter support-> USB driver for GSM and CDMA modems 选择为M或*
Device Drivers->Network device support->USB Network Adapters->Gobi USB Net driver for Quectel module 选择为M
6、编译并下载到目标机上测试
Make uImage && make modules
7、系统启动后,ls /dev/ttyUSB*,正如驱动正常一般会有/dev/ttyUSB0到ttyUSB3的接口出现,说明USB Serial的驱动已正常工作。
8、编译quectel-CM拨号程序。这个软件的使用比较简单,直接执行就行了,软件帮你自动识别APN。
写在最后:这个文档主要目的是把整个移植的流程进行说明,实际应用中使用其它模块也可以的。以前3G时代的PPP尽量不要用在4G模块上,否则模块的性能根本跑不出来。
至于模块的硬件电路,供电部分非常重要。最好采用独立电源,而且最大电流能支持3A,并就近加上470的钽电容,有了这个设计基本上可以兼容市面上大部分的模块了。
模块的驱动资料,可以加我的QQ 2598681740。我会尽快发给你.