This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335x移植EC20 4G模块驱动简易教程

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

    近来公司业务发展比较顺利,我的可用时间也开始多了起来;想起两年前自己立下的开源梦想还未实现,zcore开源核心板和Tigerboard都没有精力去推广。就想把之前所做的一些工作资料进行整理。
    由于alan工作的关系,经常要用到各种4G模块。市面上4G模块比较多,贵的便宜的都有,很多合作伙伴初次接触4G模块时有很多困惑。
在这里把自己的一些经历整理下来。

关于4G模块常见的品牌与型号:

  
品牌
  
型号
市场价格
芯片组
状态
HUAWEI
ME909s-821
210-260
海思芯片,只有五模
在售
HUAWEI
ME909s-521
400左右,没用过
高通芯片
在售
中兴
ME3760
260左右
中芯微
停产
中兴
MW3630
210左右
高通9x07
在售
移远
EC20
240-290
高通9x15
在售
移远
EC20 V2.0
190-240
高通9x07
在售
龙尚
8300系列
260左右
高通9x15
停产
龙尚
U9300系列
200左右的区间
高通9x07
在售


综合分析:今年和接下来的时间里基本会是高通9x07和海思方案的天下,由于海思基本是华为在用;其它厂家基本转向9x07了。
中兴一代的3760、龙尚的8300系列产品是市场上最早见的模块;技术相当不成熟,加上原厂的支持较差,不建议使用。
还有一些品牌,因为市场占有率较小未统计在表格中。
        移远在几家中技术支持算是最好的了,加上性价比较好。后面慢慢变成了我们用的主要模块。今天就以移远模块为例,说说linux驱动的移植。

平台:TI AM3352
OS:ubuntu 12.04 arm
内核:3.2.0

第一步:内核驱动的修改。
        相关的配置项位于menuconfig的Device Drivers->USB Support-> USB Serial Converter support-> USB driver for GSM and CDMA modems
        在上面的配置项中可以看到USB Serial Converter,实际上4G模块在操作系统中的介面就是串口设备(USB转的Serial),所谓的内核驱动移植其实就是在USB转串口驱动中加上对应usb设备的pid和vid,具体可以通过lsusb查询得到。
        具体代码修改:
        1、在”#define QUALCOMM_VENDOR_ID                        0x05C6”下面加上移远模块的PID和VID。

//add by alan 150820
#define QUECTEL_VENDOR_ID                        0x2C7C

#define QUECTEL_PRODUCT_UC15                        0x9090
#define QUECTEL_PRODUCT_UC20                        0x9003
#define QUECTEL_PRODUCT_EC20                        0x9215
#define QUECTEL_PRODUCT_EC25                        0x0125
#define QUECTEL_PRODUCT_EC21                        0x0121

2、在“static const struct usb_device_id option_ids[]”函数中的
“{ USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, 0x9000)}, /* SIMCom SIM5218 */”后面加上

        //add by alan 150820
        { USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_UC15)}, /* QUECTEL UC15 */
        { USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_UC20)}, /* QUECTEL UC20 */
        { USB_DEVICE(QUALCOMM_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_EC20)}, /* QUECTEL EC20 */
        { USB_DEVICE(QUECTEL_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_EC25)}, /* QUECTEL EC25 */
        { USB_DEVICE(QUECTEL_VENDOR_ID, QUECTEL_PRODUCT_EC21)}, /* QUECTEL EC21 */

3、在” option_probe”函数的”         data = serial->private = kzalloc(sizeof(struct usb_wwan_intf_private), GFP_KERNEL);”前面加上
        // Add to cancel the binding of UC20 NDIS interface -> start
        if (serial->dev->descriptor.idVendor == 0x05c6 &&
        serial->dev->descriptor.idProduct == 0x9003 &&
        serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 4)
        return -ENODEV;
        // Add to cancel the binding of UC20 NDIS interface -> end
        // Add to cancel the binding of EC20 NDIS interface -> start
        if (serial->dev->descriptor.idVendor == 0x05c6 &&
        serial->dev->descriptor.idProduct == 0x9215 &&
        serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 4)
        return -ENODEV;
        // Add to cancel the binding of EC20 NDIS interface -> end
        // Add to cancel the binding of EC25 NDIS interface -> start
        if (serial->dev->descriptor.idVendor == 0x2C7C &&
        serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 4)
        return -ENODEV;
        // Add to cancel the binding of EC25 NDIS interface -> end
注:其实在步骤1、步骤2中增加的代码已经足够将模块驱动起来了,这里的代码主要是为了NDIS方式拨号。

4、模块一般有多种拨号方式,比较老的有PPP方式拨号,很多用过3G模块的朋友都会知道这个方法。由于4G模块的上下行速度都非常快,用PPP方式受协议限制速率跑不高,一般现在建议用NDIS或QWAN方式。移远模块自带了一套驱动和拨号软件叫GobiNet。将
Quectel_Linux_GobiNet_SR01A02V15.zip解压到内核的drivers/net/usb/目录下,并修改Makefile,添加:
obj-$(CONFIG_USB_GOBI_NET)       += Quectel_GobiNet_SR01A02V13/
修改Kconfig文件,在endmenu前加上:
config USB_GOBI_NET
        tristate "Gobi USB Net driver for Quectel module"
        help
                Support Quectel module.
                
                A modem manager with support for GobiNet is recommended.
                To compile this driver as a module, choose M here: the module will be called GobiNet.

5、做完这些,就可以进行内核的配置了。
        Make menuconfig,确认以下选项:
Device Drivers->USB Support-> USB Serial Converter support-> USB driver for GSM and CDMA modems       选择为M或*
Device Drivers->Network device support->USB Network Adapters->Gobi USB Net driver for Quectel module       选择为M

6、编译并下载到目标机上测试
Make uImage && make modules

7、系统启动后,ls /dev/ttyUSB*,正如驱动正常一般会有/dev/ttyUSB0到ttyUSB3的接口出现,说明USB Serial的驱动已正常工作。

8、编译quectel-CM拨号程序。这个软件的使用比较简单,直接执行就行了,软件帮你自动识别APN。

写在最后:这个文档主要目的是把整个移植的流程进行说明,实际应用中使用其它模块也可以的。以前3G时代的PPP尽量不要用在4G模块上,否则模块的性能根本跑不出来。
        至于模块的硬件电路,供电部分非常重要。最好采用独立电源,而且最大电流能支持3A,并就近加上470的钽电容,有了这个设计基本上可以兼容市面上大部分的模块了。
        模块的驱动资料,可以加我的QQ 2598681740。我会尽快发给你.