您好,
当我运行程序时、我发现 vxVerifyGraph 中将出现错误、错误代码为 vx_failure 或 vx_error_no_resource、当存在 vx_error_no_resource 时、我查看错误代码说明、反馈是资源、或者由问题引起的隐式资源不足、 我们如何查看此资源?


当发生错误时、我在 SDK 中跟踪了它、发现最后发生的问题在 TIvxObjDescAlloc 函数之上。
下图显示了返回 vx_error_no_resource 出现时的调用时序以及我获得的一些信息。


下图显示了返回 Vx_FAILURE 出现时的调用时序以及我获得的一些信息。


当我减少使用的节点数量时、我发现程序可以正常运行、结果正确、然后我查看了 vx_app_load_test 程序、当我们的验证图失败时、C71的 L1和 L3缓存将没有空间、 我不知道这个问题是不是由什么引起的

您是否有解决此问题的好方法?
谢谢