This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 vxVerifyGraph 的一些问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1100039/tda4vm-some-questions-about-vxverifygraph

器件型号:TDA4VM

您好,

当我运行程序时、我发现 vxVerifyGraph 中将出现错误、错误代码为 vx_failure 或 vx_error_no_resource、当存在 vx_error_no_resource 时、我查看错误代码说明、反馈是资源、或者由问题引起的隐式资源不足、 我们如何查看此资源?

当发生错误时、我在 SDK 中跟踪了它、发现最后发生的问题在 TIvxObjDescAlloc 函数之上。

下图显示了返回 vx_error_no_resource 出现时的调用时序以及我获得的一些信息。

下图显示了返回 Vx_FAILURE 出现时的调用时序以及我获得的一些信息。

当我减少使用的节点数量时、我发现程序可以正常运行、结果正确、然后我查看了 vx_app_load_test 程序、当我们的验证图失败时、C71的 L1和 L3缓存将没有空间、 我不知道这个问题是不是由什么引起的

 

您是否有解决此问题的好方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在运行应用程序之前,您能否提供应用程序代码的完整日志以及运行"source ./vision_apps_init.sh"后的日志?

    2.您在哪个 SDK 版本上运行应用程序?

    3.您能向我简要介绍一下哪个内核 创建函数失败了吗? 是否适用于自定义节点?

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     1.有关运行 vision_apps_init.sh 后日志的更多信息、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../all_5F00_log.txt

    SDK 版本 pdk_jacinto_07_01_00_45、我们 使用了 QNX7.1的编译工具链

    我们主要运行车道线模型和障碍物模型以及相应的两个算法程序。
    当我们运行车道线模型和相应的算法或障碍物模型和相应的算法时、程序可以正确运行; 当我们运行两个模型和一个算法时、我们发现 verifyGraph 中会出现错误、我们的模型需要使用 THETIL 节点、该算法会在内部构建我们自己的封装节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。

    从您所附的日志中、我可以看到 C7x_1内存被降低到较低的2GB 内存区域。

    [C7x_1 ]   1.289250 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ dc000000、大小为268435456字节!!!

    是否在 QNX 方面进行了适当的更改?
    此外、C7x_1 main.c 中的 MMU_map 是否也相应更改?

    [引用 userid="434800" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1100039/tda4vm-some questions-about -vxverifygraph/4079882#4079882"]我们的模型需要使用 THETIL 节点

    您是指 TIDL 节点吗?

    此致、
    Nikhil