Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM
主题中讨论的其他器件:J7200XSOMXEVM、 J721EXCPXEVM
您好 TI
您能否检查 PSDK-J7200-Linux 是否支持 USB3.1?
客户报告 Type-C 端口不适用于 USB3.1、如 SDK 文档中所述、如下所示。

根据 Google 搜索、J7200 SDK 似乎由于串行器/解串器限制、将 USB 模块配置为仅 USB2.0模式。
您能否确认是否可以在 EVM 套件中测试 USB3.1? 以及如何修改 DT 和其他相关代码?
他们确实尝试遵循 J721e 的 DT 文件、但它仍然仅适用于 USB2.0高速模式。
请向我们提供必要的更改、以便通过 Type-C 端口激活 USB 3.1模式。
插入支持 USB3的器件时捕获以下快照

我们需要您的及时响应。
谢谢。
此致、
插孔