This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:通过 PSDK-J7200-Linux 支持 USB3.1超高速

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1132117/processor-sdk-j7200-support-usb3-1-super-speed-with-psdk-j7200-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题中讨论的其他器件:J7200XSOMXEVMJ721EXCPXEVM

您好 TI

您能否检查 PSDK-J7200-Linux 是否支持 USB3.1?

客户报告 Type-C 端口不适用于 USB3.1、如 SDK 文档中所述、如下所示。

根据 Google 搜索、J7200 SDK 似乎由于串行器/解串器限制、将 USB 模块配置为仅 USB2.0模式。

您能否确认是否可以在 EVM 套件中测试 USB3.1? 以及如何修改 DT 和其他相关代码?

他们确实尝试遵循 J721e 的 DT 文件、但它仍然仅适用于 USB2.0高速模式。   

请向我们提供必要的更改、以便通过 Type-C 端口激活 USB 3.1模式。

插入支持 USB3的器件时捕获以下快照

我们需要您的及时响应。  

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI。

    请说明以下各项。 我们需要您的及时反馈。

    1.如果 J721EXCPXEVM + J7200XSOMXEVM 板能够支持 USB 3.1超高速度而不更改硬件、怎么办?

    2.如果在 PSDK8.4.0.4版本上未配置 USB3.1。 您能告诉我们 USB3.1功能何时可用吗?

    3.由于客户需要修复其 SDK 基线、请为我们提供 Hotfix、以便通过 EVM 套件上的 Type-C 端口启用 USB3.1超高速度。

    谢谢。

    此致、  

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    请尽快检查此问题吗?

    我们需要您的支持、以便在 PSDK-LINUK-J7200最新版本上启用 USB3。

    谢谢。

    此致、  

    插孔