大家好、团队、
我有一位客户接触过 HDC2010、并且制造过程中出现一些故障(例如短路、旋转、磁通量累积阻断传感器元件)。
一些其他背景:
"我们根据数据表中的建议创建了 PCB 封装,但我们的 CM 返回了 EQ,建议我们将焊盘尺寸从推荐的0.263mm 更改为0.345mm,因为我们使用的无铅 HASL 涂层 PCB 上存在焊接润湿问题。 他们还让我们选择更改为 OSP 完成。 不知道不同镀层之间的折衷、我们最终更改了焊盘尺寸。 从事后看来、我们在焊接上的故障率相当高并不是太令人惊讶"
他们正在寻找以下信息:
"对于焊接此器件、TI 是否有任何建议? 是否有推荐的电路板涂层? 特殊焊接会更好? 回流温度曲线? 等等? 我不知道不同板面的优点/缺点,我不想盲目地切换到 OSP 完成我们 CM 推荐的工作,并让它解决此组件的问题,但会导致其他组件出现问题。”
我通过芯片指南找到的一些信息:
感应层不得与清洁剂直接接触、例如焊接后的 PCB 板清洗。 在传感层上涂抹清洁剂可能会导致 RH 输出漂移、甚至导致传感器完全损坏。 避免气溶胶除尘器发出强烈的喷雾、只能使用低压无油空气除尘。
必须在最后一个装配步骤中添加 HDC。 如果 PCB 经过多个焊接周期(顶部和底部有组件的 PCB 就是这种情况)、最后添加 HDC 可降低因污染物或过热而损坏传感聚合物的风险。
在将传感器组装到 PCB 上后、请务必使用不干净的焊锡膏、并且不应用电路板清洗剂。 为确保器件性能正常、应在组装之前将这些说明告知电路板制造商。
数据表中的一些信息:
10.1.1.2焊接回流焊
对于 PCB 组装、可使用标准回流焊烤箱。 HDC2010使用标准焊接曲线 IPC/JEDEC J-STD-020、峰值温度为260°C 在焊接 HDC2010时、必须使用不干净的焊锡膏、并且在组装过程中不得将焊锡膏暴露在水或溶剂冲洗处、因为这些污染物可能会影响传感器精度。 回流后、预计传感器通常会输出相对湿度的变化、随着时间的推移、传感器会暴露在典型的室内环境条件下、这会降低。 这些条件包括几天内室温下30-40%的相对湿度。 按照此重新水化程序、聚合物可在回流后正确稳定、并返回到校准后的 RH 精度。
10.1.1.3返工
TI 建议将 HDC2010限制为单次红外回流、无需返工、但如果符合以下准则、则可能会再次回流:•使用不干净的焊膏、工艺不会暴露在任何液体(如水或溶剂)中。 •峰值焊接温度不超过260°C
我们是否可以提供任何其他信息? 谢谢!