This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:焊接建议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/975603/hdc2010-soldering-recommendations

器件型号:HDC2010

大家好、团队、

我有一位客户接触过 HDC2010、并且制造过程中出现一些故障(例如短路、旋转、磁通量累积阻断传感器元件)。

一些其他背景:

"我们根据数据表中的建议创建了 PCB 封装,但我们的 CM 返回了 EQ,建议我们将焊盘尺寸从推荐的0.263mm 更改为0.345mm,因为我们使用的无铅 HASL 涂层 PCB 上存在焊接润湿问题。  他们还让我们选择更改为 OSP 完成。  不知道不同镀层之间的折衷、我们最终更改了焊盘尺寸。  从事后看来、我们在焊接上的故障率相当高并不是太令人惊讶"

他们正在寻找以下信息:

"对于焊接此器件、TI 是否有任何建议?  是否有推荐的电路板涂层?  特殊焊接会更好?  回流温度曲线?  等等? 我不知道不同板面的优点/缺点,我不想盲目地切换到 OSP 完成我们 CM 推荐的工作,并让它解决此组件的问题,但会导致其他组件出现问题。”

我通过芯片指南找到的一些信息:

感应层不得与清洁剂直接接触、例如焊接后的 PCB 板清洗。 在传感层上涂抹清洁剂可能会导致 RH 输出漂移、甚至导致传感器完全损坏。 避免气溶胶除尘器发出强烈的喷雾、只能使用低压无油空气除尘。

必须在最后一个装配步骤中添加 HDC。 如果 PCB 经过多个焊接周期(顶部和底部有组件的 PCB 就是这种情况)、最后添加 HDC 可降低因污染物或过热而损坏传感聚合物的风险。

在将传感器组装到 PCB 上后、请务必使用不干净的焊锡膏、并且不应用电路板清洗剂。 为确保器件性能正常、应在组装之前将这些说明告知电路板制造商。

数据表中的一些信息:

10.1.1.2焊接回流焊

对于 PCB 组装、可使用标准回流焊烤箱。 HDC2010使用标准焊接曲线 IPC/JEDEC J-STD-020、峰值温度为260°C 在焊接 HDC2010时、必须使用不干净的焊锡膏、并且在组装过程中不得将焊锡膏暴露在水或溶剂冲洗处、因为这些污染物可能会影响传感器精度。 回流后、预计传感器通常会输出相对湿度的变化、随着时间的推移、传感器会暴露在典型的室内环境条件下、这会降低。 这些条件包括几天内室温下30-40%的相对湿度。 按照此重新水化程序、聚合物可在回流后正确稳定、并返回到校准后的 RH 精度。

10.1.1.3返工

TI 建议将 HDC2010限制为单次红外回流、无需返工、但如果符合以下准则、则可能会再次回流:•使用不干净的焊膏、工艺不会暴露在任何液体(如水或溶剂)中。 •峰值焊接温度不超过260°C

我们是否可以提供任何其他信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您在数据表中找到的这些建议以及我们建议的封装通常就足够了。

    我们还应注意、对于 WCSP 封装、由于布局很少、TI 不建议使用 HASL 样式涂层。 OSP 和 ENIG 涂层是首选(我们将 ENIG 用于 HDC2010 EVM)。 请参阅我们的封装团队提供的本应用手册的第9页: https://www.ti.com/lit/snva009ai 。 它还提供了一些关于 DSBGA 组装的一般建议。  

    此致、
    Brandon Fisher