This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:AMSEL 信号电平问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883929/tps65987d-amsel-signal-level-question

器件型号:TPS65987D

大家好 、:

您好,我有 一个使用 TPS65987D + HD3SS460的新设计 、通过 Type-C 接口实现 USB3.0和 DP 显示。

存在一种现象、原因可能是什么?
前提是:AMSEL 具有  上拉100k 和下拉100k 的外部电路。
以下是步骤:
(1)请勿将坞站连接到 Type-C 接口、为主板加电、AMSEL = 0V。
(2)将扩展坞连接到 Type-C 接口、ALSEL = 0V。
(3)从 Type-C 接口上拔下扩展坞、并测试 AMSEL = 1.6V。
可以看到(3)和(1)是相同的物理/设备连接状态:请勿将坞站连接到 Type-C 接口、
但是(3) AMSEL = 1.6V 和(1) AMSEL = 0V 是不同的。
为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需为 AMSEL GPIO 事件使用外部电路。 您可以参考主机接口文档以了解更多详细信息(链接如下)。 AMSEL GPIO 事件是一 个推挽输出事件、因此您无需任何外部电路。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

        要    ?中轨电压、(AMSEL = M)需要在 AMSEL 中进行上拉和下拉

    另 一个问题:

        PD 控制器何时识别 DP 输入,、然后设置 AMSEL。的相应电压、时序图。是否存在

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ricky、

    此 GPIO 事件没有中轨选项。

    没有时序图。 这可以使用 EVM 进行测量、对相关 GPIO 进行 AMSEL 事件编程、连接支持 DP 的器件、以及测量 VBUS 上出现电压且该 GPIO 变为高电平或低电平的时间