工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是带扩展坞的 F28335控制卡。 我尝试进行 sci 通信。 突然我开始在启动调试时出现错误1156 (低功耗模式),有时出现错误1041(调试探针)。 我尝试了许多操作、例如重新启动 CCS 和笔记本电脑、但相同的错误仍然存在。 之后、我将控制卡上的 SW1位置更改为打开、然后突然我能够连接和调试闪存程序。 但是、经过2-3次后、我在调试时得到相同的误差。 我再次使 SW1导通、它工作正常。 有时它再次失败。 我不知道为什么会发生这种异常行为。 我想我的电路板是可以的、因为由于错误、我无法通过 JTAG 连接到电路板、但我之前的程序是从闪存运行的。 我检查了所有电压电平、一切看起来都很好。 那么、有人可以建议或猜测到底发生了什么情况吗? 是笔记本电脑问题还是坞站 FTDI 芯片问题还是控制卡问题? 我不知道、但有一段时间以来、我感觉每当我在代码中添加一条"sprintf"语句时、都会发生错误。 没有逻辑、但可能是巧合。 有时、调试或 JTAG 部件在运行时断开连接。
提前感谢
Suraj