This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:UVLO 使能电压和关断电压阈值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814010/lm3481-uvlo-enable-voltage-and-shutdown-voltage-threshold

器件型号:LM3481

您好!  

我需要对 UVLO 功能的使能电压阈值(V_en)和关断电压阈值(V_sh)进行澄清。

1.如果 UVLO 电压(V_UVLO)< 1.43V、IC 是否关断?  

2.如果"1"正确、则 V_sh 是否应高于1.43V?

我不确定是否正确理解了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taeho、

    感谢您提出问题。

    当 UVLO 引脚 电压低于1.43V 时、器件将处于待机模式。 在此模式下、不会进行切换、但 LM3481仍将处于激活状态。 在该电压以上、LM3481将启用开关。 要进入真正关断模式、UVLO 引脚应小于700mV。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrette、  

    7.3.5节中的 V_en 和 V_sh 值是否为输入电压值?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Garrett 不在办公室。  是的、这些是您希望启用和关闭电路的所需输入电压值。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢你的答复。 您的回答对我有所帮助。  

    还有一个问题。 如果 V_IN 小于2.97V、即使 V_UVLO > 1.43V、LM3481如何无法工作?

    谢谢、

    Terry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    当输入电压低于2.97V 时、LM3481被设计为关断。 VIN 引脚为需要至少2.97V 电压才能正常工作的内部电路供电。 如果应用要求输入电压低于2.97V、则应为 LM3481的 VIN 引脚提供外部电压、以使器件正常工作。

    谢谢、

    Garrett