This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CM 引导模式/固件更新

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176497/cm-boot-modes-firmware-updates

器件型号:TMS320F28386S

在我的项目中、希望能够使用 CPU1和 CM 的软件控制更新。 最初、我寻求应用手册 SPRACN1提供的可能性。 这似乎有潜力。 但是、现在我发现需要通过 RS-485链路下载。 但我们的电路板使用电平转换器将 RS-485连接到 CM UART A、而不是连接到 SCI。 查看 TRM 中的表5-8、CM 没有 SCI 引导模式。

RAM 引导模式是否会提供一个可能的路径?

我认为正确/简单的解决方案是将 RS-485电平转换器连接到默认 SCI。  我想、帽子可以让 CPU1通过 SCI 重新启动和更新。

CM 固件更新的最佳方法是什么?

任何指导都将不胜感激。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    有一个引导模式 IPC 消息 RAM 复制并引导至 S0RAM。 我们可以 使用 CPU1的 SCI 外设下载最新固件、更新后的固件必须放置在 IPC 消息 RAM 中。 在这之后、当触发引导模式时、它会将内容从消息 RAM 复制到 CM S0RAM 中、并将控制权交给它。

    在固件更新专家中循环查看、以获得进一步的指导和可用的工具。

    此致、Pawan