请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 各位专家:
我们的客户已通知 调用了 MmwavelLink_monitoring()之后的帧 ISR 中的 assert()。
已确认,如果在 MmwaveLink_monitoring()中测试了10个或更多 API,则会发生 assert()。
另一方面、如果测试的 API 少于10个、则正常工作。
同时监控的 API 是否有最大数量?
SDK:v3.1.1.2
测试代码: C:\ti\mmwave_sdk_03_01_02\packages/ti\control\mmwavelink\test\xwr18xx\main_MSS.c
您的支票。
此致、
Hitoshi