This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:MmwaveLink_monitoring ()中监视的 API 的数量

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/848840/awr1843-number-of-the-monitored-apis-in-mmwavelink_monitoring

器件型号:AWR1843

各位专家:

我们的客户已通知 调用了 MmwavelLink_monitoring()之后的帧 ISR 中的 assert()。
已确认,如果在 MmwaveLink_monitoring()中测试了10个或更多 API,则会发生 assert()。
另一方面、如果测试的 API 少于10个、则正常工作。

 同时监控的 API 是否有最大数量?

SDK:v3.1.1.2
测试代码: C:\ti\mmwave_sdk_03_01_02\packages/ti\control\mmwavelink\test\xwr18xx\main_MSS.c

您的支票。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    启用否没有限制 监控。 您能否确认他们是否在毫米波长测试应用中进行了一些更改?

    以及在哪个 API 调用它时会触发断言。 我们需要知道导致 assert 的该 API 的返回值。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    如果监控的 API 数量增加、则需要一些时间。
    将 rlUInt32_t subFramePeriodicity 从30ms 更改为40ms 后、错误消失。

    谢谢你。
    此致、
    Hitoshi