This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:UCC28051 ZCD 引脚的变压器比

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604605/ucc28051-transformer-ratio-for-zcd-pin-of-ucc28051

器件型号:UCC28051

我们正在使用 UCC28051设计项目。  我们想知道, 如何计算 ZCD 引脚的变压器比率? 它是否有任何计算工具? 有人可以提出建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已要求一位应用工程师回答此问题、您很快就会看到答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当升压二极管导通时、ZCD 引脚具有正电压、并在内部钳制在大约5V。

    此时、ZCD 上的电阻器将输入电流限制在大约2mA 或3mA。

    通常您会设计大约15V 的电压、因此 N_MAIN /N_AUX = Vout/15

    其中 N_MAIN 是主绕组的匝数、而 N_AUX 是辅助绕组的匝数。

    VOUT 是高电压输出

    当升压二极管偏置关闭时 、ZCD 为负、辅助电压为 Vac_pk (N_au/N_main)。

    此时、ZCD 电压被钳位至大约-0.65V、电阻器再次限制 ZCD 上的输入电流

    这就是选择匝数比和 ZCD 电阻器值的方法。

    此致

    John Griffin