Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP660TE 一年多来、我一直在寻找这款新型 DLP 芯片。 我的主要问题是、DMD 是否像 JVC/Epson 产品那样进行非常快的对角线图像移位、或者这是否如此之快、以至于它能够实时提供真正的超高清分辨率、而无需图像/像素移位? 我已经阅读了发布的技术文档、但这些文档似乎对 DLP 处理器的物理/电气工作原理有了非常深入的了解、也没有明确地说没有图像转换。
我们正在考虑将会议室升级为150-200英寸屏幕、真正的4K 显示屏将令人惊叹。
感谢你能抽出时间。