This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:需要了解新型0.66 DMD 是否提供离散4K、或者它是否为像素偏移图像。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/610144/dlp660te-need-to-know-if-the-new-0-66-dmd-gives-discrete-4k-or-if-it-s-a-pixel-shifted-image

器件型号:DLP660TE

一年多来、我一直在寻找这款新型 DLP 芯片。 我的主要问题是、DMD 是否像 JVC/Epson 产品那样进行非常快的对角线图像移位、或者这是否如此之快、以至于它能够实时提供真正的超高清分辨率、而无需图像/像素移位? 我已经阅读了发布的技术文档、但这些文档似乎对 DLP 处理器的物理/电气工作原理有了非常深入的了解、也没有明确地说没有图像转换。  

我们正在考虑将会议室升级为150-200英寸屏幕、真正的4K 显示屏将令人惊叹。  

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、
    DLP 4K 超高清解决方案使用 DLP 4K 超高清 DMD 芯片的高速功能、以及数字显示控制器和光学传动器的高级图像处理功能、只需400万个微镜即可为屏幕提供800多万像素。 每个镜片都能够以微秒级切换、从而在每帧期间在屏幕上创建两个不同的可寻址像素、从而提供4K 超高清分辨率。

    0.66 DMD 是否为"分立式4K UHD"? 当然可以。 4K 超高清解决方案必须为屏幕提供8百万像素。 除了 PMA Research 将 DLP 4K 超高清解决方案归类为4K 超高清解决方案外、DLP 4K 超高清解决方案还满足了消费者技术协会(CTA)标准。

    如果您需要更多信息、请告诉我、我很乐意解决您的任何其他问题。 感谢您考虑我们的技术、我们希望您选择我们! 我同意、我们的0.66技术将为您的会议室打造令人惊叹的超高清显示屏!

    此致、
    本·乌兴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很好奇、因为 AVS 论坛的比较照片显示存在重叠像素、这将表示它是像素偏移图像。 这是有缺陷的测试、还是有其他问题?

    screenshotcomparison.com/.../214558>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    我们确实在 DLP660TE 系统中使用光学传动器将 DMD 上超过400万个镜片像素移动到屏幕上超过800万个位置。 这些屏幕上的每个像素均可单独寻址、正如我所说的、除了 PMA Research 归类为4K 超高清解决方案之外、还符合消费类技术协会(CTA)标准。

    此致、